This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:差分信号问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667326/thvd1424-differential-signaling-issue

器件型号: THVD1424

您好团队:
我们将 THVD1424 收发器 IC 与 ESP32 微控制器一起用于 485/422 通信。 设置如下  
1) MCU TXD ->收发器的 D 引脚
2) MCU RXD ->收发器的 R 引脚  
3) MCU GPIO ->收发器的 DE/RE(组合)引脚

此外、H/F 引脚连接到 VCC 且 VCC = 3.3V、 Vio = 3.3V。

当我们通过 DSO 观察波形时、我们在 DSO 上看到相同的信号(Y 和 Z 线)。我们附加了图像以供参考、这是仅在接收时传输的情况、我们收到了正确的数据、信号也是互补的。

然后、我们按照预期探测了 MCU 的 TX 引脚、我们还检查了 DE/RE 切换、这也是正确的。

最后、我们无法取消问题! 请就此向我们提供指导

提前感谢您的支持。Media.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nivrutti

    您能否分享该器件的原理图?

    您还能解释为什么示波器 HOT 的黄色信号低于 GND? 如果您正在探测 Y/Z 引脚、它们应该基于相同的共模、但看起来黄色引脚的 GND 基准处于关闭状态。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    感谢您的答复。
    实际上、我们目前正在为我们的器件评估此 IC、到目前为止、我们尚未设计任何原理图、我们当前正在 IO 扩展器板上对其进行测试。 根据您的担心、我们将它们分开以检查波形、但在测量时、我们已确保存在共模 GND 基准。

    如果您对此特定 IC 有任何示例原理图、我们可提供相关设计参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    问题得到解决、我们的侧电路出现了问题。