This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:链路故障

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1666593/dp83822h-link-failure

器件型号: DP83822H
主题中讨论的其他器件: DP83TC811EVM

您好:

我在另一个线程中提出了一个问题、但我没有得到答案、因此我创建了一个新线程。
我收到了客户对 DP83822 和他们的 PC 之间链接的咨询。

客户告知我、当 DP83822 的自动否定设置为关闭 (0x0000 寄存器的第 12 位= 1) 时、PC 和 DP83TC811EVM 上的 DP83822 之间可以建立链路、但当他们将该位设置为 0 时无法建立链路。  是否预计会出现这种行为?

此致、
T.Ima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ima-san:

    这不一定是预期行为。 原因可能是 DP83822 的链路伙伴禁用了自动协商功能、或者器件之间的协商出现问题。 DP83822 是否能够与此 PC 以外的器件建立链路?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg-San:

    感谢您的答复。 请允许我确认一下。

    如果 DP83822 的链路伙伴禁用自动协商、这是否意味着即使 DP83822 寄存器 0x0000 的位 12 设置为 1 且启用了自动协商、也无法建立链路?

    当寄存器 0x000 的第 12 位设置为 0 时、实现链路失败是否正常?

    此致、
    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    如果 在链路伙伴 PHY 上禁用了自动协商功能并 通过设置寄存器 0x0[12]= 1 在 DP83822 上启用了自动协商功能、则两个 PHY 可能无法正确建立链路。  当寄存器 0x000 的位 12 设置为 0 时、使链路失败并不正常、但这可能是由两个链路伙伴 PHY 上的速度选择差异引起的。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg-San:

    感谢您的答复。 我将与客户分享您的回复。  如果客户理解、我想关闭此主题。 请稍等片刻。

    此致、
    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    感谢您的更新。 如有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    GREG