Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TUSB9261
TUSB9261 安装在 3U VPX 电路板上、可提供背板 SATA 端口、以与上一代产品兼容。 根据提供的信息、固件会将连接的驱动器报告为可移除驱动器、因此 Windows 不会安装到该设备上。 桥接器的可移动介质位 (RMB) 是否可以更改 (= 0) 以将驱动器报告为固定驱动器?