This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:RMB 位是否可以清除

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1669378/tusb9261-can-the-rmb-bit-be-cleared

器件型号: TUSB9261

TUSB9261 安装在 3U VPX 电路板上、可提供背板 SATA 端口、以与上一代产品兼容。 根据提供的信息、固件会将连接的驱动器报告为可移除驱动器、因此 Windows 不会安装到该设备上。 桥接器的可移动介质位 (RMB) 是否可以更改 (= 0) 以将驱动器报告为固定驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们目前没有任何固件可用于此 RMB 翻转。 但是、如果您有固件的源代码、您可以自由地进行调整、看看是否可以将驱动器设置为固定驱动器。

    请记住、我们对此器件的软件支持有限、因此我们为客户提供了源代码、以便根据需要进行修改。  

    谢谢、

    Ryan