Other Parts Discussed in Thread: TDP2004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDP2004
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412
您好、
我想 在工程中使用 TDP2004 转接驱动器。 但是、我需要 一个 DisplayPort 输入和两个 DisplayPort 输出。
您是否有任何 支持 1 输入到 2 输出配置的转接驱动器或合适的 IC? 如果是、请根据我们的要求提供合适的器件型号。
非常感谢您的支持和指导。