This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:咨询 DisplayPort 1 输入至 2 输出转接驱动器

Guru**** 3006630 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668630/tdp2004-inquiry-for-displayport-1-input-to-2-output-redriver

器件型号: TDP2004
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

您好、

我想 在工程中使用 TDP2004 转接驱动器。 但是、我需要 一个 DisplayPort 输入和两个 DisplayPort 输出。

您是否有任何 支持 1 输入到 2 输出配置的转接驱动器或合适的 IC? 如果是、请根据我们的要求提供合适的器件型号。

非常感谢您的支持和指导。