Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1042H
团队、
只有一个简单的问题。
客户使用 TCAN1042H 非 V 版本。 我知道它是引脚 5 上的 NC 引脚。 Rd 是否只想再次与 BU 检查引脚 5 是否没有连接?
布局指南:端子 5:对于此系列的“V“型号、旁路电容器应尽可能靠近引脚放置(例如 C6 和 C7)。 对于没有 VIO I/O 电平转换的器件选项、该引脚未在内部连接、可保持悬空或连接到任何现有网络(例如分离引脚连接)