This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:NC 引脚确认

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1669061/tcan1042h-nc-pin-confirmation

器件型号: TCAN1042H

团队、

只有一个简单的问题。  

客户使用 TCAN1042H 非 V 版本。 我知道它是引脚 5 上的 NC 引脚。 Rd 是否只想再次与 BU 检查引脚 5 是否没有连接?

 

 布局指南:端子 5:对于此系列的“V“型号、旁路电容器应尽可能靠近引脚放置(例如 C6 和 C7)。 对于没有 VIO I/O 电平转换的器件选项、该引脚未在内部连接、可保持悬空或连接到任何现有网络(例如分离引脚连接)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、您的理解是正确的、引脚不应有任何内部连接、谢谢。

    此致、

    Michael。