This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:对 Strap 配置进行说明

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668263/dp83869hm-strapping-clarification

器件型号: DP83869HM

尊敬的团队:

第一张图片来自 DP83869HM 的数据表、而第二张图片来自应用手册 SNLA318。

ANEGSEL_0 和 ANEGSEL_1 的位置 似乎在两个图之间交换、从而针对相同模式进行不同的 Strap 配置:例如对于模式 2 自动协商、1000/100、第一张图指示 ANEGSEL_0 = 1、其他= 0。 但第二种情况要求 ANEGSEL_1 = 1、而其他= 0。

那么、哪一个是正确的?

 

数据表中的图片

image.png

SNLA318 中的图片

image.png

谢谢、此致、

Y.Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵先生、

    数据表正确。 我会注意到 SNLA318 存在这种差异、并希望在计划对文档进行修订时对此进行更改。

    此致、

    Shane