Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83869HM
尊敬的团队:
第一张图片来自 DP83869HM 的数据表、而第二张图片来自应用手册 SNLA318。
ANEGSEL_0 和 ANEGSEL_1 的位置 似乎在两个图之间交换、从而针对相同模式进行不同的 Strap 配置:例如对于模式 2 自动协商、1000/100、第一张图指示 ANEGSEL_0 = 1、其他= 0。 但第二种情况要求 ANEGSEL_1 = 1、而其他= 0。
那么、哪一个是正确的?
数据表中的图片

SNLA318 中的图片

谢谢、此致、
Y.Zhao