请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN65DPHY440SS
您好:
我想了解一下 DPHY440、它最多可支持 4 条通道(速率为 1.5Gbps)。
以 1.5Gbps 的速度有效优化的 mipi 布线长度是多少?
或者、速率为 1.5Gbps 时、平台需要≤211.2mm 的布线长度。 但是、我们的实际布线目前为 297mm、比平台的要求高大约 86mm。 那么、DPHY440 可以在多大程度上进行优化? 是否有任何可以引用的数据、谢谢!!!