This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:有关 SN65DPHY440SS 的问题

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1667916/sn65dphy440ss-question-about-sn65dphy440ss

器件型号: SN65DPHY440SS

您好:

我想了解一下 DPHY440、它最多可支持 4 条通道(速率为 1.5Gbps)。
以 1.5Gbps 的速度有效优化的 mipi 布线长度是多少?
或者、速率为 1.5Gbps 时、平台需要≤211.2mm 的布线长度。 但是、我们的实际布线目前为 297mm、比平台的要求高大约 86mm。 那么、DPHY440 可以在多大程度上进行优化? 是否有任何可以引用的数据、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很难确定支持的最大长度。 对于不同的传输材料、结果可能不同、因此端点接收器的时钟速率、源信号摆幅、源信号降级、EQ 功能也会起作用。

    DPHY440 在 Rx 上支持高达 4dB 的 EQ、在 TX 上支持高达 2.5dB 的 DE。 这些特性在某种程度上用于补偿通道中的 ISI 损耗。

    如果您可以 根据 DPHY440 补偿能力来测量或仿真布线长度、那么我们大致知道 DPHY440 可以使用的布线长度。

    作为中继器、DPHY400 还旨在消除通道差异导致的时序偏斜。 只要输入时序符合 DPHY440 的规范要求、该器件就能够重新对齐时钟和数据以提高系统的时序裕度。

    谢谢

    David