This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:寻找隔离的 RS –232 收发器解决方案

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6421, ISO6441, ISOW6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1671065/max232-looking-for-an-isolated-rs-232-transreceiver-solution

部件号: MAX232
Thread 中讨论的其他器件: ISO6441、 ISOW6441 、ISO6421、TRS3253E-TRS3253E-TRS41 EP

我们正在寻找具有以下规格的隔离式 RS –232 收发器解决方案:

  • 数据速率: 1Mbps
  • 隔离: 必需(隔离式 RS –232 收发器)
  • 工作温度范围: –25°C 至+105°C 或更高
  • 封装类型: 可接受的任何 SMD 封装、不包括 BGA

请分享合适的器件型号、数据表、供货情况和任何相关的技术详细信息以进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:  

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    据我所知、我们没有单独的 RS –232。 首先、您可以使用以下参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-01230、 https://www.ti.com/tool/TIDA-00163  

    我会将此主题转发给我们的隔离团队、以便他们提供更多意见。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    如前所述、我们目前没有用于隔离式 RS –232 隔离的单芯片解决方案、但您可以使用两个芯片来实现这一点、这两个芯片提供了灵活性、并为隔离和 RS –232 收发器提供了各种选项。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01230
    https://www.ti.com/tool/TIDA-00163

    以上两种设计是适用的参考设计。 因为它们几年前发布、所以使用的是旧款隔离器。 我建议考虑采用全新的数字隔离器 ISO6421 或 ISO6441、如果您更喜欢集成电源、也可考虑使用 ISOW6441。

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的答复、

    我考虑了 ISO6441 和 TRS3253E-ISO6441 EP 的接口、从而提供 2 通道解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    这听起来很完美、感谢您的确认。


    此致、
    Koteshwar Rao