This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:仪表参考选择和设计

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1668567/tps65994ae-monitor-reference-selection-and-design

主题中讨论的其他器件: TPS65994AE

零件編號: TPS65994AE

尊敬的先生、μ s

我想就新項目的零件選擇和參考設計要求向您諮詢一些問題。μ s

客戶目前的應用場景是顯示器、我們希望您能協助評估並推薦合適的解決方案和零件號碼。以下是詳細的規格和應用要求:μ s

【系統應用及規格】μ s

應用:顯示器為筆記型電腦提供高功率 USB PD 充電、同時接收來自筆記型電腦的 DisplayPort (DP) 訊號。Ω

1.接收器 Ω(UFP):在待機模式下從筆記型電腦接收 5V 電源、主要用於待機電源功能(不一定直接連接到 Scaler)。Ω

2.電源供應器(DFP):支援高達 100W 的 PD 輸出(5V / 9V / 12V / 15V @ 3A、20V @ 5A)、用於為 NB 充電。Ω

3. DP 備選模式配置:目前保留僅 DP 四通道模式和 DP 雙通道+ USB 3.0 模式的支援。硬體設計需要相容這兩種模式。

5.系統框圖:如附件所示。

Monitor.jpg

 

請問是否有適用於此類監視器應用的現有參考設計?或者、能否推薦合適的Type μ PD控制器和電源相關元件組合?μ s

期待您的回饋和建議。μ s

謝謝你!μ s

 

此致、μ s

優雅 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、  

    我没有参考设计、但可以帮助您选择器件。 我是否知道此产品是否必须通过 PD3.2 认证?  

    谢谢

    Prajith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户尚未确认。 解决方案是否会因客户是否具有 PD3.2 认证而有所不同?

    如果是、我们能否向客户提供这两种解决方案以供参考?

    谢谢!

    此致、

    Grace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、  

    Im 将关闭此主题、因为我们通过电子邮件为您提供了详细信息。  

    谢谢
    Prajith