Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25751
器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25731、
尊敬的团队:
您能否就以下问题提供帮助?
当扩展坞由 20V/4.75A 适配器供电并在 OTG 模式下运行时、当 连接标准 USB‑C 电缆(额定电流为 3A)时、功率‑输送 (PD) 过‑μ A 电流‑保护 (OCP) 电流是多少?
谢谢。
此致、
William Lai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
{
"questionnaire": {
"device": "TPS25751",
"toolBuildVersion": "1.1.1",
"answers": [
null,
0,
4,
4,
0,
0,
3,
0,
1,
1,
1,
2,
0,
0,
20,
4.992,
0,
0,
0
],
"vendorId": "0000",
"productId": "0000",
"version": "1.0.0.2"
}
}您好、
哦、好吧、明白了。
对于 TPS25751 输出、配置文件设置为允许供电方(输出)和受电方(输入)签订 100W PD 合约

这适用于连接的任何 USB PD 设备、因为未启用“Advanced Configuration“、CONFIG GUI 会为供电方和受电方 PDO 分配默认值。
源(输出):
5V 3.0A
9V 3.0A
15V 3.0A
20V 5.0A
APDO - SPR AVS(标准功率范围可调电压电源)此模式支持另一个器件协商 3.3V 至 21V 的可变电压

若要启用“Advanced Configuration“、可以点击 GUI 顶部附近的滑块、并通过左侧的 3 个滑块图标访问 ADVANCE CONFIG。

对于非 PD 合约、寄存器 0x29 控制输出电流限制。 不过考虑一些因素。


您好、
感谢您提供原理图!
为了检查我是否理解电力输送的系统要求、是提供 PDO 的最大电流。 因此、对于非嵌入式电缆、TPS25751 必须提供完整的 3A 电流、而对于电子标记电缆、则必须提供完整的 5A 电流?
为此、我认为最好的方法是更改调查问卷中的问题 12、将 INDPM 设置为高于协商合同 10%。

选择此值后、TPS25751 会将 BQ25731 电流限制配置为比协商的 PD 合约高 10%。