This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:OTG 模式 OCP 和 OVP 设置

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1664828/tps25751-otg-mode-ocp-and-ovp-setting

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25731、

尊敬的团队:

您能否就以下问题提供帮助?

当扩展坞由 20V/4.75A    适配器供电并在 OTG 模式下运行时、当 连接标准 USB‑C 电缆(额定电流为 3A)时、功率‑输送 (PD) 过‑μ A 电流‑保护 (OCP) 电流是多少?

谢谢。

此致、
William Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 William、

    寄存器 0x29 将配置 Type C 电流广播。

    什么是控制 OTG 模式? 供电方 PDO 是否会限制为 5V?  

    您可以提供 config .json 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:  

    请参阅我的.Jason 文件设置附件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason:  

    感谢你的帮助。  

    随附了我们的 PD 配置设置.json 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    {
      "questionnaire": {
        "device": "TPS25751",
        "toolBuildVersion": "1.1.1",
        "answers": [
          null,
          0,
          4,
          4,
          0,
          0,
          3,
          0,
          1,
          1,
          1,
          2,
          0,
          0,
          20,
          4.992,
          0,
          0,
          0
        ],
        "vendorId": "0000",
        "productId": "0000",
        "version": "1.0.0.2"
      }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用是 BQ25731+ TPS25751。 20V/5A 适配器连接到充电器 BQ25731 电池作为 OTG 模式电源。 您能帮助我检查 PD 控制器 TPS25751 输出的电流限制值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    哦、好吧、明白了。

    对于 TPS25751 输出、配置文件设置为允许供电方(输出)和受电方(输入)签订 100W PD 合约

    这适用于连接的任何 USB PD 设备、因为未启用“Advanced Configuration“、CONFIG GUI 会为供电方和受电方 PDO 分配默认值。

    源(输出):

    5V 3.0A

    9V 3.0A

    15V 3.0A

    20V 5.0A

    APDO - SPR AVS(标准功率范围可调电压电源)此模式支持另一个器件协商 3.3V 至 21V 的可变电压

    若要启用“Advanced Configuration“、可以点击 GUI 顶部附近的滑块、并通过左侧的 3 个滑块图标访问 ADVANCE CONFIG。

    对于非 PD 合约、寄存器 0x29 控制输出电流限制。 不过考虑一些因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题需要您的帮助。 因为我们的客户要求最大 输出电流应限制小于 110%的增强电流。 我们使用非 E 标记电缆、最大 USB PD 输出电流应为 3A。 我可以在 OTG 模式下设置输出过流保护 (OCP)=110%(3.3A)。 我们的应用 使用 20V/5A 适配器代替电池作为电源、并在 OTG 模式下工作。  Attach is out 原理图供您参考。  

    Attache2e.ti.com/.../Apollo-docking_5F00_260529.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供原理图!

    为了检查我是否理解电力输送的系统要求、是提供 PDO 的最大电流。 因此、对于非嵌入式电缆、TPS25751 必须提供完整的 3A 电流、而对于电子标记电缆、则必须提供完整的 5A 电流?

    为此、我认为最好的方法是更改调查问卷中的问题 12、将 INDPM 设置为高于协商合同 10%。

    选择此值后、TPS25751 会将 BQ25731 电流限制配置为比协商的 PD 合约高 10%。