This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:[DS90UB927Q-Q]

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940N-Q1, DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066434/ds90ub927q-q1-ds90ub927q-q1

部件号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB940N-Q1

您好,TI 支持团队

客户正在使用以下产品开发应用程序并大规模生产这些应用程序。

解串器:DS90UB940N-Q1

序列化器:DS90UB927Q-Q1

序列化器和反序列化器分别安装在不同的主板上,这是一个概念,其中连接了两个产品以接收视频信号以完成一个产品。

在批量生产过程中,某些产品存在无法正确接收视频信号的缺陷。 在这种情况下,对反序列化器的信号输入被检查为低。

1.串行化器与当前使用的反序列化器之间的兼容性是否存在问题?

下图显示了正常部件(序列化器)和故障部件(序列化器)的顶部标记。 序列化器芯片部件的特性是否有差异? (我认为没有什么区别。)

[常规部件(序列化器)的顶部标记]

[ 缺陷部件的顶部标记(序列化器)]

如果需要检查不良症状,请告知我们。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ,

    927和940与 eachother 完全兼容,顶部和底部设备之间的唯一区别是产品生产日期代码。 在正常流程差异之外不应有功能差异。 请详细说明您的情况吗? 故障设备是否始终出现故障或您是否有间歇性问题?

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯西

    1.即使927板有故障,当与928连接时也能正常工作。
    连接到940设备时,视频输入通常不会执行。
    (我们的940系列在连接到其它927主板时工作正常。)

    2.连接到940时,现象是锁定高,但通道低。

    3.当940输出时钟连接到正常927时,会显示60Hz 波形,但当连接到异常927时,波形会奇怪地显示。

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    您能否分享有关您的设计的信息,以便我们可以跟踪问题? 如果您可以共享927和940N 的原理图,我们可以查看这种行为是否有任何明显的原因。 同样,仅从部件标记来看,这些设备是相同的;只是以不同的批次生产,因此它们在数据表规格范围内的性能会有正常的变化。  

    此致,

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯西

    感谢您的支持。

    以前有审查940电路图的历史。

    但是,如果是927,则无法获得,因为它不是客户直接开发的部件。

    是否存在导致上述症状的常见常见缺陷原因?

    在分析故障原因时,我应该处理哪个部分并继续调试?

    欢迎个人意见,欢迎对一般事项的任何意见。

    请提供任何建议。

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ,

    此类问题可能由多种不同的因素引起,但在最基本的层面上,硬件实施不正确,例如 PLL 引脚上的去耦帽错误,PDB 顺序错误,交流耦合帽错误, 错误的模式捆扎可能会导致问题,这就是我想要查看示意图的原因。 如果927边不是由客户生产的,并且他们没有设计信息,他们如何才能得出结论,即927出现故障的主板与927设备本身没有其他区别。 设计是否发生了变化? 源视频转至927是否发生了变化? 除了927器件外,这些电路板之间有何区别?

    从 SW 端,是否有任何通过 I2C 对927或940的初始化控制? 您可以探测两块板的 I2C 总线,以检查通信量是否相同? 您能否检查到927的 PCLK 速率以比较两者? 您能否检查应用于927的视频参数在两种设计中是否相同?

    此致,

    凯西