This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:LVDS SPI 接口的 SN65LVDT41和 SN65LVDT14接口问题

Guru**** 2814875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14, SN65LVDT41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066892/sn65lvdt41-sn65lvdt41-and-sn65lvdt14-interface-issue-for-lvds-spi-interface

部件号:SN65LVDT41
线程中讨论的其他部件:SN65LVDT14
对于一种应用,我正在将 SN65LVDT41和 SN65LVDT14用于长距离10米 SPI 接口。 
我已根据数据表和 TI 应用手册提供了所有必需的硬件设计
但当我给出 MOSI 芯片选择和串行时钟信号时,我在 SN65LVDT14的输出端只获得3.3V 直流电压信号。
 我使用的是3.3V 电源,这足以满足数据表的要求。请帮我。请提前感谢。

我在这里附加了一个图像,其中黄色脉冲表示 SPI 时钟为1.33MHz,SN65LVDT41 LVDS 输出为蓝色。

即使我在驱动器和接收器之间建立了一对一连接,SN65LVDT14端也看不到输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以分享您的示意图以供审核? 您正在 SN65LVDT14上探测哪些针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Malik 先生为您提供宝贵的时间。是的,请检查随附的 PDF 文件,该文件使用 SN65LVDT41:14对提供 SPI 接口。

    后来,我在驱动器和接收器两侧的每个 MOSI,味噌,SS 和 SCLK 线路上使用了49.9欧姆电阻器。此外,我还连接了通用石斑,以连接驱动器和接收器未使用的引脚。

    仍然没有效果。 所有 IC 对都是从 Digikey 收到的。但在每个 PCB 中都有相同的问题 observed.e2e.ti.com/.../SN65LVDT41_5F00_14-PAIR-schematic-for-SPI-interface.pdf

    e2e.ti.com/.../SN65LVDT41_5F00_14-PAIR-schematic-for-SPI-interface.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有 SN65LVDT14引脚5和6的波形? 您是否仔细检查了电缆和电缆连接以确保 LVDS 信号通过?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik 先生你好,

           很抱歉由于一些工作而延迟回复。是的,我已经检查了所有电缆连接和 PCB 布局设计及其跟踪以及电源连接,在 SN65LVDT41和 SN65LVDT14的每个引脚上都可以找到。  SN65LVDT14的引脚5和6没有数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果 SN65LVDT14的引脚5和6或其他 LVDS 输入上没有数据,则不会有单端输出。 您能否确认是否有 LVDS 输出从 SN65LVDT41 (如引脚20和19)输出?