Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232, TM4C129DNCPDT
“线程”中讨论的其它部件: TLK10232, TM4C129DNCPDT
你(们)好
我们 正在使用2个 TLK10031 PHY 收发器实施10G 中继器应用。
请找到随附的应用程序方框图。

根据应用,我们应该将 HS 连接到 TLK10031高端(芯片1),芯片1应该转换为 TLK10031 芯片2的低端,并连接到低端,而从 TLK10031的 HS (芯片2),我们将收到10 G 再生信号。
在测试过程中,我们正在将来自外部源的10G 信号应用到 TLK10031高端(芯片1),但我们在芯片2上没有获得任何 HS 信号。
在测试过程中,我们检查了以下引脚的值。
PDTRXA_N (引脚 A8):高
PRBSEN (针脚 B9):高
ST,MODE_SEL (引脚 M9,H10):根据数据表中所述,低,低。
我们正在提供输入时钟:156.25Mhz
但我们无法获得结果。
LOS_A (针脚 E9),PBRs_PASS (针脚 J9)持续偏低。
请支持我们