This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:10G 中继器应用实施

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232, TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1066320/tlk10031-10g-repeater-application-implementation

部件号:TLK10031
“线程”中讨论的其它部件: TLK10232TM4C129DNCPDT

你(们)好

我们 正在使用2个 TLK10031 PHY 收发器实施10G 中继器应用。

请找到随附的应用程序方框图。

根据应用,我们应该将 HS 连接到 TLK10031高端(芯片1),芯片1应该转换为 TLK10031 芯片2的低端,并连接到低端,而从 TLK10031的 HS (芯片2),我们将收到10 G 再生信号。

在测试过程中,我们正在将来自外部源的10G 信号应用到 TLK10031高端(芯片1),但我们在芯片2上没有获得任何 HS 信号。

在测试过程中,我们检查了以下引脚的值。

PDTRXA_N (引脚 A8):高

PRBSEN (针脚 B9):高

ST,MODE_SEL (引脚 M9,H10):根据数据表中所述,低,低。

我们正在提供输入时钟:156.25Mhz

但我们无法获得结果。

LOS_A (针脚 E9),PBRs_PASS (针脚 J9)持续偏低。

请支持我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是一些调试提示。

    • 确保 TESTEN 接地
    • 请确保应用了频率为156.25MHz 的10G KR 的 SerDes 乘数设置。
    • 确保您正在实施具有链路培训案例的10G KR TLK 寄存器设置。 您可以参考下面每个嵌入文件的设置示例

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_KR_5F00_Case_5F00_cfg.xlsx

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢罗德里戈·纳塔尔的快速响应,

    TESTEN 接地,系统时钟为156.25MHz。  

    我们还没有开始软件开发。 因此,我们暂时无法读取或写入 TLK 寄存器。 我们希望检查 TLK 是否能在默认寄存器值中工作。

    我需要澄清一点,即我们是否可以使用 TLK 的默认寄存器值实施环回(而不更改寄存器值)?

    请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK SerDes 应默认为10G 以太网 KR 模式。 我认为您不能在没有寄存器写入的情况下启用环回。 您可以尝试通过系统电气连接在外部实施环回。

    此致,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢罗德里戈·纳塔尔的回复,

    因此,根据您的想法,我想我会考虑寄存器写入对于实施环回是必要的。

    您能否详细说明什么是通过系统电气连接进行的外部环回? 我不理解这一点。

    首先,我们使用 10G 测试仪(Trex)实施了直接环回。 测试仪的端口0直接连接到测试仪的端口1。 此连接工作正常。 我们可以看到10G 数据通信。 这是你建议你做的吗?

    但是,如果我们在这些测试仪之间使用 TLK 模块,环回将无法正常工作。  

    我们已将10G 测试仪(Trex)的端口0连接到 TLK10031模块1的高端,TLK10031模块2的高端连接回我们10G 测试仪的端口1。 按照上一个方框图连接了两个 TLK 的低压侧。 这种实施不起作用。

    因此,如果您希望我们向 TLK 寄存器写入数据以使其正常工作,请尽可能告诉我们该过程(如我们需要写入的所有寄存器)。 我们已经浏览了 TLK10031的数据表,但它对我们没有帮助。

    注意:TREX 测试仪用于生成10G 信号。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关内容: 您能否详细说明什么是通过系统电气连接进行的外部环回? 我不理解这一点。

    • 我只是想使用系统/主板级别的连接将给定 TLK 通道的电气输出实际连接到同一通道的输入

    该数据表确实列出了所有寄存器和函数的详细信息。 您还可以利用 TI 软件 GUI 生成器件配置。

    https://www.ti.com/lit/zip/sllc435

    https://www.ti.com/lit/pdf/sllu181

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗德里戈·纳塔尔

    我下载并安装了您发送的 TI 软件工具,但该工具尚未启动,因为我没有 National Instruments LabVIEW 运行时间引擎和 TLK10232 EVM 可与之配合使用。

    请告诉我哪些寄存器需要更新以激活链路,因为当我连接 10G 测试仪和 TLK10031之间的10G 光缆时,链路未在10G 测试仪和 TLK10031之间建立。  

    请问我需要更新哪些寄存器才能实现 TLK10031模块的基本工作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此 TI GUI 还应与 TLK10031配合使用;TLK10232只是同一设备的双通道版本。

    我正在附加一个包含参考设置的 Excel 文件以供参考,以便为10G-KR 设置 TLK SerDes。

    e2e.ti.com/.../0552.E2E_5F00_KR_5F00_Case_5F00_cfg.xlsx

    请注意,如果您使用的是10G 光学接口,则需要使用 KR 设置,但您需要禁用链路培训和自动协商。

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢罗德里戈·纳塔尔提供的信息,

    我们在只读/写寄存器时遇到问题。 我们无法读取/写入 TLK10031的寄存器。 我们已经尝试了一种使用参考文档的方法,该参考文档是从网站上找到的。 但我们仍然无法使用控制器(TM4C129DNCPDT)读取/写入 TLK 寄存器。  

    目前,我们正在使用第22条帧格式(模式 SEL 引脚高)。 请提供第22条或第45条的读/写操作的参考代码。  

    我们 正在使用 10G SFP 光学接口, 我们是否可以使用第22条格式读取/写入 TLK 寄存器? 还是强制使用第45条格式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关内容:“我们只在读取/写入寄存器时遇到问题。 我们无法读取/写入 TLK10031的寄存器”

    • MDIO 协议用于与 TLK 通信并执行寄存器访问操作。 请务必使用您具有兼容的 MDII/MDC 信号,并且通过 PRTAD 引脚设置的 TLK MDIO 地址与系统软件级别应用的地址相匹配

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢罗德里戈·纳塔尔

    第22条格式是否需要 PRTAD 地址? 我需要对 TLK 数据表中提供的以下数据进行一些澄清。

    根据上述数据,第22条格式不需要 PRTAD 地址。 请帮我理解这一点。

    还有一个疑问是,第22条帧 PHY ADD 是 PRTAD 地址还是设备地址(如供应商特定寄存器的0x1E 或 PMA/PMD 控制寄存器的0x01)?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表:“在第45条(ST = 0)和第22条(ST = 1)中,前4个控制针 PRTAD[4:1]决定设备
    端口地址。 在此模式下,如果 MDIO 协议(PA[4:1])上的 PHY 地址字段与 PRTAD[4:1]引脚值匹配,且 PHY 地址字段 PA[0]= 0,TLK10031将响应。

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔