This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:建议的工作接线温度极限

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067163/am26lv32e-recommended-operating-junction-temperature-limit

部件号:AM26LV32E

您好,

你好。

我们的客户对 AM26LV32EIPWR 有以下问题:

它的绝对最大连接温度为150C,建议的工作环境温度为85C。 我需要推荐的工作接线温度限制。

请帮帮我们。 谢谢。

此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞德里克,

    150C 是结点温度的最高值。 只要设备没有加热太多,设备就应该正常工作。 请注意,AM26LV32E 是四路接收器。 一般而言,接收器由数字缓冲器组成,驱动像 GPIO 这样的轻负载,因此它不会耗电。 给定109C/W JA 的热阻, 大约需要600mW 才能使环境温度为85C 时的接线达到150C。 此设备的无负载 ICC 最大值为17mA (60mW)。 您可以根据应用中的负载估算额外功率。  

    此致,