Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM26LV32E 您好,
你好。
我们的客户对 AM26LV32EIPWR 有以下问题:
它的绝对最大连接温度为150C,建议的工作环境温度为85C。 我需要推荐的工作接线温度限制。
请帮帮我们。 谢谢。
此致,
塞德里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
塞德里克,
150C 是结点温度的最高值。 只要设备没有加热太多,设备就应该正常工作。 请注意,AM26LV32E 是四路接收器。 一般而言,接收器由数字缓冲器组成,驱动像 GPIO 这样的轻负载,因此它不会耗电。 给定109C/W JA 的热阻, 大约需要600mW 才能使环境温度为85C 时的接线达到150C。 此设备的无负载 ICC 最大值为17mA (60mW)。 您可以根据应用中的负载估算额外功率。
此致,