This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:部件未通电时 CANH 和 CANL 上允许的电压

Guru**** 2930660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231, SN65HVD230, SN65HVD230Q-Q1, SN65HVD231Q-Q1, SN65HVDA100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1065859/sn65hvd231-allowable-voltage-on-canh-and-canl-when-part-is-not-powered

部件号:SN65HVD231
“线程”中讨论的其它部件: SN65HVD230SN65HVD230Q-Q1SN65HVDA100-Q1

对于 SN65HVD230或 SN65HVD231,当零件未通电(Vcc = 0V)时,CANH (引脚7)和 CANL (引脚6)上的最大允许电压或安全电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些限值列于绝对最高评级表(数据表第8.1节):−4 V 至16 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的问题弄错了。

    我正在查看的部件包括 SN65HVD230Q-Q1和 SN65HVD231Q-Q1 (我不知道您在回答中引用的非常相似的部件)。

    但是,绝对最大值表并不清楚评级的有效条件,也不清楚建议的运行条件(我非常感兴趣的是安全运行级别而不是最大运行级别)。  数据表第6页中列出的建议工作条件表明,任何总线端子的电压范围应在-2.5V 至7.5V 之间。  但数据表并未指明这些电压电平是否适用于所有电源电压电平(在本例中为 Vcc = 0V)。

    因此问题依然存在,当 Vcc = 0V 时,CANH 和 CANL 的安全电压电平允许范围是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须满足所有推荐的操作条件,设备才能正常工作(具有指定的电气特性)。

    VCC = 0 V 超出建议的工作条件。 由于设备未运行,因此没有安全操作级别。

    在 VCC = 0 V 时,唯一的问题是设备是否损坏。 为防止这种情况发生,您必须保持在所有绝对最高评级的内部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但这一点仍然不完全清楚。

    我从未说过我希望零件在 Vcc = 0V 时工作,当然,它不工作是因为它已关闭(Vcc = 0V)。  我的问题是对于未通电但连接到主动 CAN 数据总线线路的零件,CANH 和 CANL 针脚上的电压水平如何,因此零件不会受到损坏?  这似乎是一个明确的问题。

    部件的电源将在不同的时间点打开或关闭,因此我希望部件在开机时工作,并且在关机后暴露在 CAN 总线电压下时不会造成损坏。  请注意,第1页的其中一项功能显示“未通电的节点不会打扰到总线”。  此功能似乎表明在总线上安装无源收发器,CANH 和 CANL 引脚暴露在 CAN 总线线路电压下是正常的。  这是正确的吗?

    您的答案是:在 Vcc = 0V 时,CANH 和 CANL 的电压必须保持在绝对最大额定值内。  这意味着对于未通电(Vcc = 0V)的零件,CANH 和 CANL 的电压水平可以在-7V 到16V 之间,不会对零件造成任何损坏。  这是正确的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您的问题将由绝对最高评级表回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,

    无论设备是否通电,绝对最高评级表的范围都适用。 对于某些基于电源的设备有限制,您会在该表中看到这方面的参考。

    例如,SN65HVDA100-Q1 (较旧的 LIN 收发器与此确切问题无关)的 INH 引脚 VSUP + 0.3 V 的绝对最大额定值

    只要满足所有绝对最大值,SN65HVD23x 和 SN65HVD23x-Q1的额定值就有效。 0 V 的电源电压在此范围内,因此其它绝对最大额定值仍然有效。

    最佳

    丹尼