This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD252:CS0700122 -故障分析未解决。

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070888/sn65hvd252-cs0700122--failure-analysis-unresolved

部件号:SN65HVD252
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的先生/女士:

当天的问候..

  我们在三菱电气公司发现1个模块由于 IC SN65HVD252DR (RMICSE0122SCO)故障而出现故障。 LTD 客户端

IC 引脚1 (TXD)未获得所需电压。

有关详细信息,请参见下面的内容。

我们已经向 TI 门户网站提交了案例,    但 TI 却关闭了分析报告案例,而不是任何分析报告案例。

由于供应商箭头对进一步处理没有任何想法。

请查看此事并再次重新打开案例。

谢谢,此致,

穆罕默德·卡齐

高级质量工程师

美朋(印度)

 

三菱电机印度私人有限公司      

电话 编号:+91 20 40762112;(暴民。 编号):+91 9765639591

电子邮件:URL:www.mitsubishielectric.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马哈马德,

    很遗憾听到这个问题。  

    我们可以在此处帮助诊断问题,并为您提供正确的资源,以便在必要时返回故障设备。

    您能否分享有关故障情况的更多信息? 您表示 TXD 针脚未获得所需的电压。 TXD 引脚是此设备的输入,预期由 CAN 控制器或类似的 MCU 驱动。 如果输入保持浮动,收发器只有一个小的内部上拉,以在内部偏置此信号。 您能否详细说明故障以及您能够收集到哪些指向 SN65HVD252的数据? 这可能包括在此处提到的报告中。 可以在这里分享吗? 如果有任何敏感信息不适合此公共论坛,您可以通过电子邮件脱机将其发送给我。 单击我的姓名,在 E2E 配置文件中查找我的联系人信息。  

    同时,我还会建议您进行一些测试,以了解我们可以收集哪些其他信息:

    • 一旦发现故障,CAN 控制器或 MCU 的状态是什么? 控制器是否正在尝试发送 CAN 数据? 它是否能够接收 CAN 数据? 如果报告了任何错误,是否可以知道哪些错误(位错误,东西错误,错误等)?
    • 在尝试通信时,请探测收发器周围的 TXD,RXD,CANH 和 CANL 信号。 我想看看收发器是否能够从 CAN 总线接收到 RXD 的数据,以及 TXD 是否正在切换。 如果是这样,我还希望 CAN 总线基于 TXD 信号驱动。  
    • 在报告故障之前,是否对收发器施加了压力? 该装置在现场,组装期间或生产前测试期间是否发生故障? IC 是否有任何物理损坏迹象?  

    如果您能找到任何新信息或与我共享报告,请告诉我。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    欢迎你的到来!!!

    梅女士的评论。

    1.使用新的 CAN 控制器 IC 进行更改后,MCU 发现正常。

    2. 我们观察到 RXD 信号和 CANH,CANL 信号有问题。

    3.现场报告问题。

    请检查以下波形,

    期待您的善意回应。

    谢谢,此致,

    穆罕默德·卡齐

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    感谢您分享波形和额外信息。  

    在有故障的 IC 波形中,当 TXD 驱动过低时,CAN 总线没有响应。 但是,CANH 和 CANL 线路仍处于推进器隐性值(2.5V)。 在此设置中,是否有其它收发器连接到 CANH 和 CANL? 或者,仅在有故障的 IC 的情况下,CANH 和 CANL 是否处于2.5V 的状态?  

    请确认在此测试期间针脚8 (S 或静音)的输入电压过低。 如果 S 为高,则收发器处于静默模式,CAN 驱动器被禁用。 在这种情况下,我希望驱动程序不会对 TXD 上的低值做出响应。 如果 S 信号低且 CAN 总线对 TXD 无响应,则很可能是由损坏的设备引起的。  

    您是否有任何方法在系统外测试单个出现故障的 IC? 像TCAN1042EVM?我想看看我们能否验证系统外的无响应行为。 如果我们得出结论认为这可能是设备损坏造成的,我们也可以在我们的办公室进行此测试。  

    当前原理图是否包括总线上的任何保护装置,如电视二极管? 如果有,请分享示意图的 CAN 部分。 如果需要,可以脱机完成此操作。

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃里克:

    请参考下面的电子邮件,找到您要求的详细信息。

    1.没有其它收发器连接到 CANH 和 CANL。
    2.是的,CANH 和 CANL 仅在 IC 有故障的情况下处于2.5V 的状态。
    3.是的,8号引脚在测试/操作过程中过低。
    4.我们没有任何单独的 IC 测试仪。
    5.我们没有任何保护措施欺骗 CAN 总线司机。

    期待您的回应。

    谢谢,此致,

    穆罕默德·卡齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    根据您的描述和测试中提供的波形,CAN 驱动器似乎已部分损坏,不再能够驱动主导(逻辑0)状态。 由于现场发生了此损坏,因此此故障很可能是由于设备的电气过压超过了其最大指定容差。 我怀疑,如果我们要退回此设备进行故障分析,我们只能确认情况是否属实。 如果没有次要的疑似故障模式,我认为我们不会从该过程中获得太多的知识。  

    为了从系统层面解决这个问题,我建议考虑使用 CAN 总线上的外部保护电路来保护收发器免受这种过度应力事件的影响。 这些组件包括 TV 二极管,PTC 保险丝,总线电容器等。我已将下面的参考设计与这些保护方法的更多信息相联系。  
    https://www.ti.com/tool/TIDA-00629 

    请告诉我我是否可以提供任何其他信息,或者您是否希望对此问题采取其他行动。  

    此致,
    埃里克·肖特