Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好 TI 团队,
我们的客户希望使用 TUSB1044作为驱动器类型,如下示意图所示,您能否帮助检查是否存在任何问题?
e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_SCH_5F00_Review_5F00_20220119.pdf
尽管他们对此设计也有一些问题,如下所示:
1) 在设计中,TUSB1044位于 Qualcomm SC7180和交叉点交换机 ANX7447的中间。 在其他客户的项目中是否有类似的用途? 还是这种使用是可行的?
2) 当前设计希望在 无负载的情况下使用 GPIO 模式,并在启动后使用 I2C 模式。 因此,我们的客户想知道 I2C_EN 引脚和 VCC 电源是否有定时要求? 我们已经控制了 I2C_EN 的 GPIO 将比 VCC 晚500毫秒以上,并且不确定 TUSB1044是否可以正常进入 I2C 模式。 您能否帮助确认这一点?
3) 在 I2C 模式下,是否会忽略 CFG,DIR,DEQ,UEQ CTL 等引脚的状态? 增益,方向和工作模式等参数是通过寄存器设置的?
4) 下载数据时,SC7180用作设备,并用作正常开机状态下的主机,因此可以使用 USB 3.1 + 2通道 DP (源端)–Flip?
5) 请帮助确认 SS USB 和 DP AUX,SBU 信号连接是否正确。
谢谢,
此致