This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:原理图回顾

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070502/tusb1044-schematic-review

部件号:TUSB1044
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 TI 团队,

我们的客户希望使用 TUSB1044作为驱动器类型,如下示意图所示,您能否帮助检查是否存在任何问题?  

e2e.ti.com/.../TUSB1044_5F00_SCH_5F00_Review_5F00_20220119.pdf

尽管他们对此设计也有一些问题,如下所示:

1) 在设计中,TUSB1044位于 Qualcomm SC7180和交叉点交换机 ANX7447的中间。 在其他客户的项目中是否有类似的用途?  还是这种使用是可行的?

2) 当前设计希望在 无负载的情况下使用 GPIO 模式,并在启动后使用 I2C 模式。  因此,我们的客户想知道 I2C_EN 引脚和 VCC 电源是否有定时要求? 我们已经控制了 I2C_EN 的 GPIO 将比 VCC 晚500毫秒以上,并且不确定 TUSB1044是否可以正常进入 I2C 模式。 您能否帮助确认这一点?

3) 在 I2C 模式下,是否会忽略 CFG,DIR,DEQ,UEQ CTL 等引脚的状态? 增益,方向和工作模式等参数是通过寄存器设置的?

4) 下载数据时,SC7180用作设备,并用作正常开机状态下的主机,因此可以使用 USB 3.1 + 2通道 DP (源端)–Flip?

5) 请帮助确认 SS USB 和 DP AUX,SBU 信号连接是否正确。

谢谢,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:ANX7447与 TUSB1044类似,不确定为什么需要。

    2:图8第14页上的 GPIO 有电源接通计时,但500毫秒的时间应该足够长。

    3:是的, 在 I2C 模式下可以忽略引脚的状态

    4:DRX 上的交流电容应为330nf。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:ANX7447与 TUSB1044类似,不确定为什么需要。

    ==> ANX7447可以支持 PD 对角开关和交叉点开关。 但它不支持重新驱动程序。

    2:图8第14页上的 GPIO 有电源接通计时,但500毫秒的时间应该足够长。

    ==>由于 I2C_EN 上有一个上拉电阻器,此引脚在通电后将会很高。 我们想知道在500毫秒内将 I2C_EN 下拉至 L 后,它将进入哪种模式。

    4:DRX 上的交流电容应为330nf。

    =》正常。   如果 我们使用 USB 3.1 + 2通道 DP (源端)–翻转 设置, SS USB 主机和从机能否正常工作?

    另一个问题是 AUX 监听是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:那么 ANX7447主要用作 PD 控制器吗? 由于 TUSb1044具有交叉点 mux 也加重新路由。

    2:如果下拉<1k, 将是 GPIO Ps snoop,如果下拉至20k,则是 TI 测试模式。

    4:是的,它将起作用。

      辅助 snoop 用于电源管理。 TUSB1044将侦听 AUX 写入 DisplayPort 接收器的 DPCD 寄存器0x00101 (lan_count_set)和0x00600 (set_POWER_State),并将根据写入 lane_count_set 的值禁用/启用通道。 当 SET_POWER_State 位于 D3中时,TUSB1044会禁用所有通道。 否则,活动车道将基于车道计数设置的值。 如果禁用 AUX snoop,则会失去此电源管理功能。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:那么 ANX7447主要用作 PD 控制器吗? 由于 TUSb1044具有交叉点 mux 也加重新路由。

    ==> 如果 我们使用 TUSB1044作为交叉开关,我们必须使用 IIC 模式设置翻转位以支持方向。

    由于 IIC 在下载软件之前无法工作,我们只能使用 GPIO 模式。 很难更改反转销。

    2:图8第14页上的 GPIO 有电源接通计时,但500毫秒的时间应该足够长。

    =>对不起我的错误。    默认情况下,I2C_EN 引脚直接被拉至 GND。  接通电源后,MUC 将比  TUSB1044的 VCC 晚500毫秒将 I2C_EN 更改为 H。 我们想知道 TUSB 将在 GPIO 模式或 IIC 模式下工作吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 的系统人员刚刚确认了这两种产品的性能。  在对 所有4级引脚(包括 I2C_EN)进行采样后,您可以在通电期间使用 GPIO 或 I2C。  一旦决定,您只需更改 I2C_EN,就不能再更改任何内容。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题。

    USB + DisplayPort 备用模式(源端)   

    开关功能的源 端是指什么?  DP 还是 USB 和 DP?

    数据表第50页中,信号源和接收器的路径和方向不同。 这让我感到困惑。

    我想确保  原理图中的电路 符合  USB 3.1 + 2通道 DP (源端)–翻转设置。  SS USB 主机模式和设备模式都可以正常工作。

    这是修改原理图的最后机会。 这对我们非常重要。

    非常感谢。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有发现任何问题。

    对于 DP,源为 OUT,而接收器为 in。

    对于 USB3,源就像主机,接收器是设备,但两个 TX 都是 OUT 和 RX 都是 In。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我们只需要考虑使用 TUSB1044的进出。

    如果我们设置 了 USB 3.1 + 2通道 DP (源端)–翻转,URX2将进入,UTX2将退出。  SS USB 主机和设备都可以正常工作。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是源端,则 USB 充当主机。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我们还需要 USB 设备工作,因为我们需要下载软件。

    如果是源端。,n‘t USB 不能用作设备? 我们的原理图是否支持 USB 设备模式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的 USB 是 OTG,则 PD 应配置为 DRP 并控制 Vbus。

    TUSB1044应同时适用于主机或设备。

    此致

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 会这样做。

    我们只需要 TUSB 来补偿插入 损耗并通过 USB 和 DP 信号。

    在之前的版本中,我们使用 了 TUSB1002AIRGER。 USB 可以 正常工作,但 DP 无法正常工作。  

    因此,我们选择 TUSB1044,因为它可以支持 DP1.4。  我认为 TUSB1044可以像  TUSB1002AIRGER 那样工作,并且更强大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,我会工作。

    此致

    布莱恩