This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:部件损坏 CAN 线路信号

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068556/sn65hvd230-part-corrupts-can-line-signals

部件号:SN65HVD230

下面是我们如何使用它的示意图。 SN65HVD230D 损坏了 CAN 线路信号,在用新信号替换后,信号再次正常工作。 我们的多个主板都遇到同样的问题。  

^下面是连接 CAN 收发器后的屏幕截图。 峰值约为1.7,沟槽约为-2V

^这是正常的 CAN 信号。 峰值/槽:2.6/1.5V

 

以下是我们的功能和非功能主板上的一些电压和电阻值。

我们不知道是什么导致了这个问题。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔文

    根据 CAN 总线的电阻和电压读数以及共用的波形,CAN 总线引脚似乎出现了一些损坏。 根据 CANH 到 GND 的电压,似乎正在发生短路,但 CANH 到 GND 的电阻测量显示正常读数。 组装,测试或处理过程中是否可能发生某种电压瞬态或 ESD 事件?

    此外,在某种测试过程中经过一段时间后,是否会发生这种情况? 或者组装后这是正确的吗?

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    我还在与阿尔文合作解决这个问题。

    这是在标准使用后发生的。 它最初是有效的,但经过一段时间后它就失败了,我们无法在它崩溃之前准确地确定发生了什么。 CAN 总线线路上还有其他设备仍在工作(例如电池的 BMS),因此我们很困惑为什么只有此收发器发生故障。

     我们在 CANH/L 上具有高达30 kV 的 PESD2CAN ESD 保护,但这是我们在收发器上唯一拥有的保护(Vcc 上的旁通盖除外)。第34页上的数据表(www.ti.com/.../sn65hvd230.pdf)显示了似乎有用的总线滤波电容器。 您为此推荐了哪些价值观?

    任何建议都将非常有帮助。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adonis,

    谢谢你的回答,这是一个奇怪的问题。 考虑到这种情况是在典型情况下发生的,并且您在总线上有足够的瞬态保护功能,因此似乎不会发生 ESD 或随机瞬态事件。 从故障设备的示波器屏幕截图中,还可以看到 CANH 和 CANL 信号在内部短路。

    卸下有问题的设备后,是否已将其放在另一个主板上以查看问题是否仍然存在? 我想这样做,但我只是想确保我们能看到一切。 就总线滤波器电容器值而言,它们通常可以在10pF 到150pF 之间,其值将取决于总线上的节点数。 增加的电容越多,每个位的环路延迟就越大,因此节点越多,总线滤波电容就越少。 我建议从一开始就使用50pF。

    此致,

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    很抱歉耽误你的时间——对我来说有点忙,感谢你回来。

    我们从电路板上取下了 CAN 收发器,但不幸的是,它在过程中破裂了,所以我们扔进了一个全新的收发器,我们的电路板又开始工作了,能够在总线上读/写。

    我们将接通总线滤波器电容器,看看这是否对其有帮助,并尝试精确定位在其损坏之前发生的情况,因为我们可能会错过一些更广阔的画面。

    感谢您的支持!

    最佳

    Adonis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adonis,

    很好地听到这个问题随着新部件的出现而消失。 如果有任何问题,请再次在此处发布您的问题。

    此致,

    埃里克·哈克特