请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP83869HM “线程”中讨论的其它部件:DP83869
嗨, 我使用 DP83860作为1000M 媒体转换器。 但数据报损失率约为0.02%。 FIFO 似乎溢出。 我将 PHI_CONTROL 配置 为0xF048),FIFO 深度为4字节。 但仍有数据包丢失。 此寄存器配置是否正确?
如果 出现数据包错误,那么 RX_ERR_CNT 寄存器(地址0x15)的值是否应为非零? 当数据包丢失时,我发现 RX_ERR_CNT 寄存器的值为零。
谢谢!