This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:媒体转换器模式下 UDP 流量的数据包丢失

Guru**** 2413700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069728/dp83869hm-packet-loss-at-udp-traffic-in-media-converter-mode

部件号:DP83869HM
“线程”中讨论的其它部件:DP83869

嗨, 我使用 DP83860作为1000M 媒体转换器。 但数据报损失率约为0.02%。 FIFO 似乎溢出。 我将 PHI_CONTROL 配置 为0xF048),FIFO 深度为4字节。 但仍有数据包丢失。  此寄存器配置是否正确?

如果   出现数据包错误,那么 RX_ERR_CNT 寄存器(地址0x15)的值是否应为非零?  当数据包丢失时,我发现 RX_ERR_CNT 寄存器的值为零。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yansheng 您好,

    您的意思是 DP83869? 或 DP83860?

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,DP83869。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要设置1G 介质转换器模式,您是否能够按照9.4.8.4节进行正确配置? 此外,SNLA318也可能有有用的信息。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我配置了 DP83869,就像 第9.4.8.4节一样。 转换器几乎一直运行良好,但数据包丢失率约为0.02%。 我不知道数据表中是否有任何其他寄存器未列出会导致数据包丢失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在您的初始帖子中,您提到了编程寄存器0x10到0xF048。 在数据表中,它要求0x5048为值。 这能帮助您吗?

    此外,您使用的 IPG 是什么? 理想情况下,我们建议至少使用12个。

    顺祝商祺!

    杰罗姆