This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:连接 DP83867IS 的 TMS320C6657失败

Guru**** 2540290 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6657, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070094/dp83867is-tms320c6657-with-dp83867is-connect-failed

部件号:DP83867IS
线程中讨论的其它部件:TMS320C6657

您好,我们正在使用 tms320c6657和 DP83867进行以太网电路设计,目前遇到了以下问题:

我们可以通过 MDIO 访问 PHY 芯片的寄存器,并读取反馈值。 PHY 寄存器和硬件链路 LED 指示灯均指示其已链接。

但是,在读取 DSP SGMII 寄存器和 EMAC 寄存器时,它会显示链路不成功。 可以使用开发板调试相同的代码。 以下是开发板和我们自己的开发板的相关注册表的比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    链路似乎成功(注册号0x1[2]='1'),对吗?

    您是否可以确认是否启用了 SGMII,同时进行分路和/或注册访问?

    您能否确认是否遵循 SGMII 布局规范9.2.2.1.1?

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    1.我们确认 链接成功(注册号0x1[2]='1');

    2.硬件启动和注册都可以确认 SGMII 已启用  

    还有两个问题:

    请告诉我哪里可以找到“SGMII 布局规范9.2.2.1.1 

    4.EVM 使用 PHY 88E1112,而 我们使用 TI PHY DP83867。调试时是否应该进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我指的是 DP838672数据表中的第9.2.2.1.1节。 如 图14和15所示,您是否可以确认遵守了这些准则,并且每条线路上都有0.1uF 的交流耦合帽?

    此外,为了确认您的设计是否基于具有 88E1112的 EVM,但现在将使用 DP83867进行调整,因为这些 EVM 与引脚到引脚不兼容?

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      ,中国的 TI FAE 已经检查了我们的硬件交流耦合帽现在已存在,并且布局符合9.2.2.1.1规则。

    我们设计了基于 EVM 的 PCB,并将 PHY 从88E1112更改为仅 DP83867IS。 我们认为 ,标准示例代码 可以在 EVM 上成功调试,但在使用 PCB 时失败。  

    从88E1112调试到 DP83867时,是否应该进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否进一步了解标准代码如何在 EVM 上成功调试,但在设计上却失败?

    如果 TI FAE 已经检查了您的硬件,那么就不应该再担心这一点了。 但是要仔细检查,能否给我一个0x0 - 0x1F,0x6E,0x6f,0x37的寄存器转储?

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是昨天测试的信息:

    链路已启动,,但 SGMII 自动导航失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    捆扎看起来正常,所以从 SW 看,这应该是好的。 SGMII 迹线有多长时间? 此外,我还想看看这个示意图。 可以上传吗? 就零件之间的变化而言 ,SNLA331可能就足够了。

    顺祝商祺!

    杰罗姆