本文档中讨论的其它部件: DS125BR401, DS125MB203
尊敬的团队:
客户对 SN65LVCP114有一些疑问。 您能帮您分配一名 AE 来了解这一点吗? 附件是基于客户需求的规划解决方案。
客户要求:输入信号来自序列:差分输入(一对);更好地支持 USXGMII 和 XFI;输出更好地具有4对差分输出(8信号链),至少有2对输出可进行级联以实现4对输出;数据传输速率10G;
经过调查,我发现 SN65LVCP114可能是符合要求的好设备;但是,此设备只能支持2对差分输出,需要在输出上进行级联以获得4对差分输出。
支持需求:
- 您能否帮助推荐最适合客户需求的设备?
- 如果我们没有与客户设备匹配的设备,您是否认为 SN65LVCP114级联结构能够满足客户要求?
- SN65LVCP114是否支持 SGMII/HISGMII/USXGMII/XFI?
- 客户使用的 CIN0P/N (输入) AOUT0P/N (输出)和 CIN0P/N (输入) BOUT0/N (输出)之间是否存在任何性能差异? Aout 和 Bout 将同时输出? 输出和输出不是确定输出的切换器,对吗?
谢谢!
迪伦