This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:PHY 协议兼容性检查

Guru**** 2507205 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069583/sn65lvcp114-phy-protocol-compatible-check

部件号:SN65LVCP114
本文档中讨论的其它部件: DS125BR401DS125MB203

尊敬的团队:

客户对 SN65LVCP114有一些疑问。 您能帮您分配一名 AE 来了解这一点吗? 附件是基于客户需求的规划解决方案。

 客户要求:输入信号来自序列:差分输入(一对);更好地支持 USXGMII 和 XFI;输出更好地具有4对差分输出(8信号链),至少有2对输出可进行级联以实现4对输出;数据传输速率10G;

经过调查,我发现 SN65LVCP114可能是符合要求的好设备;但是,此设备只能支持2对差分输出,需要在输出上进行级联以获得4对差分输出。

 

支持需求:

  1. 您能否帮助推荐最适合客户需求的设备?
  2. 如果我们没有与客户设备匹配的设备,您是否认为 SN65LVCP114级联结构能够满足客户要求?
  3. SN65LVCP114是否支持 SGMII/HISGMII/USXGMII/XFI?
  4. 客户使用的 CIN0P/N (输入) AOUT0P/N (输出)和 CIN0P/N (输入) BOUT0/N (输出)之间是否存在任何性能差异? Aout 和 Bout 将同时输出? 输出和输出不是确定输出的切换器,对吗?

 

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    我没有看到此案的附件。 请提供解释客户要求的方框图。 如果我们需要4路10G 差动输出,DS125BR401可能是一个选项。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    请在此处查看方框图,很抱歉忘记了随附的文档。  

    DS125BR401是否 支持 SGMII/HISGMII/USXGMII/XFI?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    DS125BR401似乎只能支持一对差分进入,然后支持一对差分输出。 这与我的客户要求不符:(一对差分入+四对差分输出)。 您能否帮助分享为什么您认为 DS125BR401是一个选项?

    此外,更重要的是 SN65LVCP114是否 支持 SGMII/HISGMII/USXGMII/XFI?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    感谢您发送此方框图。 现在我们已经了解了这一应用程序。

    请查看 DS125MB203 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds125mb203.pdf?ts=1642612593289&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dds125mb203%2526nr%253D90)。 此设备针对此应用程序,支持 SGMII 和您提到的其他接口。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    我认为这里的理解有误。 无论如何,让我们回到原来的主题 SN65LVCP114,忘记上一个主题。 如果我们有一对带有 USXGMII 和两个差分输出 USXGMII 的差动序列发生器输入,我能否询问电压水平和频率是否会衰减?  

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    这取决于您用于 EQx[1:0],Gainx 和 VOD 的设置。

     使用 EQx 控制可以在7GHz 时获得频率增益或达到峰值。 请注意,这种峰值为7GHz,但按比例它也会获得5GHz Nyquist 或10Gbps 高频信号内容。   

    Gainx 和 VOD 提供线性控制,允许信号培训 序列在不受抑制的情况下通过。  

    根据设备输入的损耗程度,可以对这些设备进行调整以提供最佳性能。

    此致,纳赛尔