This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:是否可以通过 TPS25750&#39从 i2c 更新 EEPROM?

Guru**** 2605015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1070322/tps25750-is-it-possible-to-update-eeprom-by-tps25750-s-slave-i2c

部件号:TPS25750
我们正在使用 TPS25750+BQ25792。 
 是否可以使用 TPS252-1的从动 i2c 和 'I2Cr'+'I2Cw' cmd 更新 EEPROM 的从动地址(输入数据字节1:从动地址)?

EEPROM 需要“全闪存 Binnary”吗?
但是,如果我们使用“PBM”更新设备,我们应该正确使用“低区域 Binnary”吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们发布7.03 GUI 时,您将能够使用 I2Cr 和 I2Cw 命令,但我们不支持使用 I2Cr 和 I2Cw 命令更新 EEPROM。

    如果您使用 PBM 流,则不会使用 EEPROM,而是从主机处理器加载补丁程序,而是使用低区域二进制。