请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS25750 我们正在使用 TPS25750+BQ25792。
是否可以使用 TPS252-1的从动 i2c 和 'I2Cr'+'I2Cw' cmd 更新 EEPROM 的从动地址(输入数据字节1:从动地址)?
EEPROM 需要“全闪存 Binnary”吗?
但是,如果我们使用“PBM”更新设备,我们应该正确使用“低区域 Binnary”吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用 TPS25750+BQ25792。
是否可以使用 TPS252-1的从动 i2c 和 'I2Cr'+'I2Cw' cmd 更新 EEPROM 的从动地址(输入数据字节1:从动地址)?
EEPROM 需要“全闪存 Binnary”吗?
但是,如果我们使用“PBM”更新设备,我们应该正确使用“低区域 Binnary”吗?