This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:解锁现象取决于特定温度

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1069596/ds110df410-un-lock-phenomenon-depends-on-specific-temperature

部件号:DS110DF410
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,
我想问您一些有关 DS110DF410SQ 的问题,如下所示。

我的客户发现温度改变时设备“解锁”的现象。
电路的配置如下。

光纤信号输出:帧器-->通道0 (CDR)输入---通道0 (CDR)输出--> SFP+--> BER 测试仪
光学信号输入:帧器<-- CH1(CDR)输出-- CH1(CDR)输入<-- SFP+<-- BER 测试仪

输出信号路径“帧器--> CH0输入”(0通道输入)发生解锁情况。
如果特定温度变化在“+20度-+17度”左右,则会发生解锁。
(在解锁状态下,BER 测试仪显示为“LOF”。)

在以下情况下,“解锁”状态会自动恢复为“锁定”状态。

1)温度在特定温度范围内变化(低于+17度)
2)通道注册器0x0A[3:2]="11"-->"00"(已执行 Ch0的自适应)
3)取出并放入“SFP+<-- BER 测试仪”路径的接收电缆后,Ch0“未锁定”更改为“锁定”。
4)如果设置为“旁路模式”,则“未锁定”现象并未发生。

问题
Q1)你会对这种现象给我一个评论或建议吗?
Q2)关于“3”的恢复案例,在本例中,Ch0条件(信号输出端)已由 Ch1端(恢复端)条件更改。
    你会告诉我你对这种现象根源的看法吗?
问题3)这种现象发生在2台设备上(两台设备的批号都不同)。
    你知道这种现象是否取决于“批号”吗?
Q4)我附加了 CDR 寄存器设置文件。
    如果有一些错误,您会检查一下吗?

感谢您的支持。
此致,
高统

e2e.ti.com/.../CDR-setting.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请允许我告诉您有关我的问题的其他信息,如下所示。

    关于配置,“帧器-- CDR (DS110DF410)-- SFP+”路径是“单板”配置。

    关于“SFP+-- BER 测试仪”,此路径由光缆连接。

     光纤信号输出:帧器-->通道0 (CDR)输入-->通道0 (CDR)输出--> SFP+-光纤电缆--> STM64 BER 测试仪
     光学信号输入   :帧器<-- CH1(CDR)输出-- CH1(CDR)输入<-- SFP+<--光纤电缆-- STM64 BER 测试仪

     ※SFP+:10GBASE-LR

    CDR 在“帧器--> CH0(CDR) In”路径中检测到“解锁”情况。  

    请提前感谢。

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有一些问题可以帮助调试,

    • 您能否澄清在测试开始时以及在何时观察到 CDR 解锁行为时的重新计时器工作温度?
    • 您是否能够为以下的重新定时器通道寄存器提供初始温度和观察到问题的温度的值?
      • 0x02,0x03,0x27,0x28

    谢谢,

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,您好!

    感谢您的回复!

    让我回答您的问题1和关于问题2,我 会要求客户获得。

    ℃℃温度开始为30 ̊ C,然后温度线性降低至10 ̊ C。

    这种℃发生在20℃- 17左右。

    因为我还有其他一些要向客户展示的信息,如果可能,您会告诉我您的电子邮件地址吗?

    感谢您的支持。

    此致,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 与重计时器支持的温度相比,此温差较小。 因此,客户观察此测试案例的 CDR 解锁复位器是非常不寻常的。 重新计时器会针对问题情况记录转储,这对于调试很有用。  

    您可以提供您的工作电子邮件地址,我可以直接向您发送电子邮件。

    此致,

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,您好!

    让我向您展示随附的温度条件。

    谢谢,

    高统

    e2e.ti.com/.../temp-condition.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-桑,

    感谢你的回复。

    请允许我将我的地址告诉你如下。

    suzuki.takumi@teldevice.co.jp

    谢谢,

    高统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 使用的温度上升速度很慢,但我不会期望出现问题。