This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:发射去重能力

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1067779/ds100br111-transmit-de-emphasis-capability

部件号:DS100BR111

大家好,团队

我看到此部件的   接收均衡为+36dB, 发射消除了-12dB。 12dB 去重是否具有与+12dB 均衡到同一通道的同等效果? 我们测试了一个有损信道的10Gbps 数据 BER,分别具有 +12dB 接收均衡和 -12dB 发射 消除。 我们发现 ,发射 降级的 BER 更差。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序的输入或输出中是否有有有损通道? 如果有损信道处于输入状态,但输出信道插入损耗较低,则应用 Tx 去重可能会实际降低性能。  

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈,您好!

    下面是系统。 在 DS100BR111上应用均衡技术后,进入时没有 BER。 Egress BER 更差,光模块测量的眼图也很差,只有0.20UI。 我们尝试调整 DS100BR111的 DEM,但没有任何帮助,即使用眼图测量的抖动也会更糟。 因此,我有一个问题, 就是+12dB 接收均衡和 -12dB 发射 衰减对信道的影响是否相同。

    您能否建议配置 DS100BR111以供出口? 我正在考虑设置 EQ=0dB 并逐渐增加 DEM,以查看是否有改进。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关信息: 能否建议配置 DS100BR111以供出口? 我正在考虑设置 EQ=0dB 并逐渐增加 DEM,以查看是否有改进。

    • 这将是我的建议。 根据您的方框图,FPGA 和驱动器之间的 PCB 通道可能非常短。 如果是这种情况,则应用重新驱动 Rx EQ 将导致过度均衡。

    此致,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈,您好!

    我发现 DS100BR111非常接近 FPGA,因此最低2.5dB 均衡器可能会过度均衡。 是否有任何内部寄存器可以使均衡器更小?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这种驱动器部件号看起来没有 EQ 旁路选项。 如果您最初设置 EQ =0和 Tx 去重=0,但随后以单步增量应用去重,观察到的输出眼开口是否会改善?

    罗德里戈