请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9800 你好,团队
对于将 VCCA 和 VCCB 连接在一起的应用程序,是否可以先为 IO 供电,然后再为 VCC 供电? 此事件是否会导致锁定?
(此事件是由于主板设置和顺序电源)
如果此应用程序不适用于 TCA9800,是否还有其他建议?
此致
大卫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这将起作用;请参阅 [FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?