This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:以后 VCC 出现时,设备是否工作?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1068030/tca9800-does-the-device-work-when-the-vcc-comes-later

部件号:TCA9800

你好,团队

对于将 VCCA 和 VCCB 连接在一起的应用程序,是否可以先为 IO 供电,然后再为 VCC 供电?  此事件是否会导致锁定?

(此事件是由于主板设置和顺序电源)

如果此应用程序不适用于 TCA9800,是否还有其他建议?

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将起作用;请参阅 [FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

    大卫,你好。

    这种情况不会影响设备的启动能力。 我还建议查看数据表中有关无源信道行为的第9.3.5节,以查看在 Vcc 启动前对这些线路的任何潜在通信的影响。 有关此电源序列可能造成的系统级影响(在本例中不可能是任何问题),请参阅“链接的清洁器”文档。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。

    此致,
    埃里克·肖特