Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, USB-2-MDIO
“线程: USB-2-MDIO”中讨论的其它部件
您好,
我有2个 DP83TD510E-EVM,我正在10BASE-T1L 接口上测试不同距离的电缆。
使用的电缆是标准以太网 CAT7电缆的 SPE
250米时,我收到1.8Vpp 的信号

800米处的连接也正常
但在1公里时,无法建立连接。
因此,我尝试在两个 EVM 的模式0中使用绑带 J18 (引脚 LED_2)激活2.4Vpp 功能。
在1公里处,仍然无法建立连接
当我在250米处重试时,我获得了一个连接,但信号水平与绑带 J18处于模式1 (1Vpp 模式)时相同
我使用 USB-2-MDIO 检查启用自动转向时,strap7模式是否反映在0x020E 寄存器中。
但是,两个 J18位置(模式0和模式1)的结果相同:
寄存器0x0200为0x1100 (启用自动倒置)
寄存器0x020E 为0x0000

在 LED_2引脚上,我在启动时收到此信号
模式0 (30毫秒期间为1V,3V3)

模式1 (40ms 期间为2V,3V3)

模式1的启动电压2V 可能太弱,无法获得逻辑1? 你怎么看?
如果是这种情况,我总是处于2.4Vpp 模式,对吗?
谢谢你,