This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV028A:LVDS 信号

Guru**** 2930830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028A, TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072630/ds90lv028a-lvds-signal

部件号:DS90LV028A
“线程”中讨论的其它部件: TS3USB221

大家好,团队

如果在设备未通电的情况下将 LVDS 信号应用到设备上,是否有问题?

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    此设备具有故障安全功能,可在终止状态时关闭电源。 请参阅数据表中的8.3.1故障安全功能部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik 您好,

    如果设备断电,其输出如何偏高?

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik 您好,

    有此更新吗? 谢谢。

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡洛,

    很抱歉,我不理解您的问题。 据我了解,如果 DS90LV028已关闭,则输入处不应有 LVDS 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik,

    感谢您迄今为止的支持。 卡洛指导我在这里与你讨论一个跟进话题。

    在我们的设计中,LVDS 信号由 FPGA 生成,FPGA 独立于包含接收器的电路供电。  接收电路 应在 FPGA 完成后立即打开。 因此 ,在接收器启动之前,LVDS 线路上存在1.2 V 共模电压。 在当前原型中,这不会导致任何电流过,但我们希望确保这是安全的。 由于似乎不在接收器的规格范围内,您是否看到了除确保在 DS90LV028通电之前 FPGA 未通电之外的任何解决方案?

    谢谢你,杰尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,杰尔,

    很好的了解是,这里没有功能问题,但很难看到这会在一段时间内或在不同的部分造成什么影响。 另一个解决方案是 DS90LV028A 通电时,可以使用简单的 mux 连接 LVDS 线路。 TS3USB221就是一个例子。 为 FPGA 加电也可以正常工作,但可能不可行。