This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:DP83630SQX/NOPB

Guru**** 2927540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071588/dp83630-dp83630sqx-nopb

部件号:DP83630
“线程:测试”中讨论的其它部件

各位专家:  

我们的合作伙伴正试图在竞争对手品牌产品之前预先批准 DP83630SQ。

他们带来了来自 TI/Arrow Electronics 的零件。 零件在出厂时已密封。 在国际质量控制期间,从卷盘中随机抽取了一些碎片。 他们观察到几片碎片的下侧有各种划痕。

这些部件尚未进入原型板。 客户的下一步是进行可焊接性测试。

请告知:

1.如果这是制造过程中观察到的一种规范。

2.如果有任何事情需要我们的合作伙伴注意,我们会继续努力。

附加图片供您参考和检查。

1. /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussion-components-files/138/6049437-_2D00_-LABEL-_2800_6_2900_.JPG

2. /CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/138/6049437-_2D00_-SIDE-TOP2.bmp

3. CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/138/28.bmp

./CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/138/24.bmp

5. /CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/138/21.bmp

请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!  

    我正在就此与团队进行核对,并将在本周结束前再次与您联系。

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn,您好!  

    我已向团队确认,您在流程和处理过程中看到的废料极少。 这不应该对可解性有任何担忧。 如果客户遇到任何问题,请告知我们。  

    谢谢,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫。 我们建议合作伙伴继续进行可焊接性测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn。 立即关闭线程。 如果遇到任何问题,请启动新的。