Other Parts Discussed in Thread: DP83630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072499/dp83630-dp83630
部件号:DP83630“线程”中讨论的其它部件: DP83869
您好,
我们正在尝试使用 DP83630 PHY 设计铜质 SFP,如下方框图所示

在 DP83630上,上述电路是如何接口时钟信号(特别是 TXCLK 和 TXEN 信号)。 我们可以在单时钟 MII 模式下使用它吗? 请与您的技术团队确认我们选择的 PHY 是否适合我们要设计的铜质 SFP 模块? 此外,您是否有使用此 PHY 的 SFP 模块的实施示例?
谢谢,
安