This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:DP83630

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1072499/dp83630-dp83630

部件号:DP83630
“线程”中讨论的其它部件: DP83869

您好,

我们正在尝试使用 DP83630 PHY 设计铜质 SFP,如下方框图所示  

在 DP83630上,上述电路是如何接口时钟信号(特别是 TXCLK 和 TXEN 信号)。 我们可以在单时钟 MII 模式下使用它吗? 请与您的技术团队确认我们选择的 PHY 是否适合我们要设计的铜质 SFP 模块? 此外,您是否有使用此 PHY 的 SFP 模块的实施示例?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anu,

    DP83630不支持 SGMII,因此不能与 SFP 模块一起使用。  传统 SFP 连接器只有1个传输数据对和1个接收数据对(下图),因此这仅与 SGMII 兼容,因为 MII,单时钟 MII 和 RGMII 都需要额外的电线。  

    但是,使用 DP83867或 DP83869都支持 SGMII,可以实现这一点。 如果您还有其他问题,请告诉我们。   

    谢谢,

    戴维·克雷格尔