This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142EVM:TDP142EVM 的原理图

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1071280/tdp142evm-schematic-for-tdp142evm

部件号:TDP142EVM

大家好,团队

您能否帮助共享 TDP142EVM 的原理图? 我在网站上找不到它们。

数据表中图19的问题,我假设 应用程序中的 DPEQ1/DPEQ0只应具有固定配置0,R,F 或1。 但我发现原理图有不同的选项,因为它们同时具有上拉和下拉电阻器。 请帮帮我。 非常感谢。  

此致,

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝

    请参阅随附的 TDP142EVM 示意图,  

    e2e.ti.com/.../HSDC029A_5F00_Schematic.pdf

    DPEQ0/1为四级输入,只 能选择一个设置0,R,F 或1。 方框图显示了可能的设计选择,但并不意味着同时填充上拉/下拉。

    谢谢

    大卫