您好,TI 支持团队
如下面的方框图所示,我们请求提供生产高架监视器的产品建议。
请推荐一款位于标记在挡块上的红色框内的合适产品。
本产品是一种汽车应用,如果可能,请将其推荐为自动质量产品。
谢谢。
此致,
MJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI 支持团队
如下面的方框图所示,我们请求提供生产高架监视器的产品建议。
请推荐一款位于标记在挡块上的红色框内的合适产品。
本产品是一种汽车应用,如果可能,请将其推荐为自动质量产品。
谢谢。
此致,
MJ
你好,MJ,
需要什么版本的 HDMI?
对于模拟 HDMI 开关,我们提供 TS3DV642-Q1 ,可以处理 HDMI 1.4或2.0。
遗憾的是,我们没有 HDMI 转换 IC 和 Scaler) IC 所需的解决方案。 我们提供了一种使用 TFP401A-Q1 和 SN65LVDS93A/B ( 涵盖 HDMI 至 LVDS的应用说明)将 HDMI 转换为 LVDS 的解决方案。 但是,此解决方案不支持音频,也不提供屏幕分辨率缩放。
您还可以使用我们的 FPD 链路串行器(DS90UB949-Q1)和反序列器(DS90UB948- Q1)将 HDMI 转换为带音频的 LVDS,但这将不会提供缩放功能。
谢谢,
多诺万
尊敬的多诺万
关于更换产品推荐请求,如果产品符合以下规格,请推荐。
-现有产品名称:RDA8501,UTS6710 (如果您需要数据表,请单独回复)
-请求规格:
1.支持全高清,WXGA 图像质量
2. HDMI 2ch 输入(2ch 或更高)
3.需要 CEC (客户电子控制)功能
4.双 LVDS 输出
5. CVBS 输入(如果您的产品没有 CVBS 输入,请申请没有 CVBS 输入的产品)
6. DDR3,eMMC 嵌入式芯片组
7.需要图像质量调节功能(对比度,对比度等)
8. OSD 字体和图像可配置芯片组
9.对于 OSD 字体,必须可以进行日语(日语+中文)配置。 (需要检查内存容量)
10.如果是 OSD 图像,它将保存在外部 EEPROM 中,并通过 SPI 通信从芯片组读取。
11. OSD 应覆盖正在播放的图像。
12.需要检查是否可以使用引导徽标快速响应
随附客户的 OSD 图像以获得更好的理解。
如果有其他商品,请推荐它们。
谢谢。
此致,
MJ