This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [大兴]解决方案建议请求

Guru**** 1623435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074327/daesung-solution-recommendation-request

您好,TI 支持团队

如下面的方框图所示,我们请求提供生产高架监视器的产品建议。

请推荐一款位于标记在挡块上的红色框内的合适产品。

本产品是一种汽车应用,如果可能,请将其推荐为自动质量产品。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    需要什么版本的 HDMI?

    对于模拟 HDMI 开关,我们提供 TS3DV642-Q1 ,可以处理 HDMI 1.4或2.0。

    遗憾的是,我们没有 HDMI 转换 IC 和 Scaler) IC 所需的解决方案。 我们提供了一种使用 TFP401A-Q1SN65LVDS93A/B ( 涵盖 HDMI 至 LVDS的应用说明)将 HDMI 转换为 LVDS 的解决方案。 但是,此解决方案不支持音频,也不提供屏幕分辨率缩放。  

    您还可以使用我们的 FPD 链路串行器(DS90UB949-Q1)和反序列器(DS90UB948- Q1)将 HDMI 转换为带音频的 LVDS,但这将不会提供缩放功能。

    谢谢,

    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的多诺万

    关于更换产品推荐请求,如果产品符合以下规格,请推荐。

    -现有产品名称:RDA8501,UTS6710 (如果您需要数据表,请单独回复)

    -请求规格:

    1.支持全高清,WXGA 图像质量

    2. HDMI 2ch 输入(2ch 或更高)

    3.需要 CEC (客户电子控制)功能

    4.双 LVDS 输出

    5. CVBS 输入(如果您的产品没有 CVBS 输入,请申请没有 CVBS 输入的产品)

    6. DDR3,eMMC 嵌入式芯片组

    7.需要图像质量调节功能(对比度,对比度等)

    8. OSD 字体和图像可配置芯片组

    9.对于 OSD 字体,必须可以进行日语(日语+中文)配置。 (需要检查内存容量)

    10.如果是 OSD 图像,它将保存在外部 EEPROM 中,并通过 SPI 通信从芯片组读取。

    11. OSD 应覆盖正在播放的图像。

    12.需要检查是否可以使用引导徽标快速响应

    随附客户的 OSD 图像以获得更好的理解。

    如果有其他商品,请推荐它们。

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,MJ,

    如果可能,请您共享 RDA8501和 UTS6710的数据表?

    同样,我不相信 TI 在此提供基于方框图的解决方案,但如果您能提供数据表,我可以进行双次检查。

    谢谢,

    多诺万