This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有5伏容差输入的5伏兼容输入,SN65LVDS391D 四路 LVDS 驱动器

Guru**** 2811825 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1074118/5-volt-compatible-inputs-sn65lvds391d-quad-lvds-driver-with-5-volt-tolerant-inputs

“线程:SN65LVDS391”中讨论的其它部件

SN65LVDS391D 具有5伏容错输入。  我计划使用5伏逻辑信号驱动每个输入,SN65LVDS391D 电源电压将为3.3伏。  我不熟悉 SN65LVDS391D 的输入结构。  如果每个 SN65LVDS391D 输入和驱动该输入的5伏设备之间没有串联电阻,电流将是多少?  

此外,如果没有上述系列电阻器来限制 SN65LVDS391D 输入的电流,那么如果在 SN65LVDS391D 的3.3伏电源通电之前启动5伏设备,SN65LVDS391D 是否可能会进入 SCR 加电模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使没有串联电阻器,也没有明显的输入电流。 请参阅 [FAQ]我的逻辑设备的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果5伏设备断电,其输入由3.3伏设备驱动,情况如何?  我在 SN65LVDS391D 数据表中没有看到任何内容提到您链接的常见问题中提到的“Ioff -部分断电保护”功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在设备关闭时,过压容限输入也具有高阻抗。 在 SN65LVDS391数据表中,这仅由允许 VCC =0 V 的绝对最大额定值表示