Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS391
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
“线程:SN65LVDS391”中讨论的其它部件SN65LVDS391D 具有5伏容错输入。 我计划使用5伏逻辑信号驱动每个输入,SN65LVDS391D 电源电压将为3.3伏。 我不熟悉 SN65LVDS391D 的输入结构。 如果每个 SN65LVDS391D 输入和驱动该输入的5伏设备之间没有串联电阻,电流将是多少?
此外,如果没有上述系列电阻器来限制 SN65LVDS391D 输入的电流,那么如果在 SN65LVDS391D 的3.3伏电源通电之前启动5伏设备,SN65LVDS391D 是否可能会进入 SCR 加电模式?