This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:用于100欧姆差分的 LMH1219 OUT0和 OUT1能否驱动光纤模块?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1075389/lmh1219-can-lmh1219-out0-and-out1-for-100-ohm-differential-to-drive-fiber-optical-module

部件号:LMH1219

你好纳赛尔,

LMH1219 OUT0和 OUT1 (用于100欧姆差分)能否驱动光纤模块?

如果没有,那么您能否告诉我们哪个 IC 符合 我们的上述要求(在屏幕截图中提到)。

谢谢你。

马拉夫·帕德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    是的,您可以为此使用 LMH1219。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    我可以使用 LMH1219 IC 界面,如下所示。 如果 LMH1219 IC 的两个输出都将与光纤模块连接,而不是与 FPGA 连接,则此 IC 工作正常,对吗? 我希望它能驱动光纤传输信号。  

      

    谢谢你。

    MALAV 专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    是的,您的方框图将起作用。 您正在将 FPGA 连接到 LMH1219设备的 IN1,然后将两个100欧姆输出连接到光学模块。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    要使用上图中的 LMH1219,我们是否需要小心原理图设计中的任何内容? 或者,我们可以按照 LMH1219数据表中给出的应用原理图进行连接,并且只有更改才能使用此 IC 的输出都提供给光学模块连接器。

    您能否从您的末端确认?

    谢谢你。

    此致,马拉夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    您只需使用 IN1并连接到 FPGA 的输出,如数据表的图22所示。 然后,通过寄存器设置,您需要启用具有10GbE 的 IN1。 您也可以使用 LMH1219 GUI 并通过此界面设置此选项。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    请参阅随附的 LMH1219与旧 IN1连接的示意图表,并连接到 FPGA 的输出,LMH1219的输出则连接两个输出与光纤连接器(作为发射器)。

    您能否检查我的原理图并告诉我是否需要进行任何更改,同时让我知道 LMH1219原理图是否提供了其他选项以更好地工作?

    谢谢你。

    此致,

    Malave2e.ti.com/.../LMH1219-schematic-for-TI-approve.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    示意图看起来正常。 根据您的设置,在加电时,我们应该能够锁定 IN1上的传入10GbE 数据流。

    有一条评论说,您似乎正在使用 SPI 接口。 建议改用 SMBus。 这将允许您在产品开发过程中使用 LMH1219 GUI 控制和执行任何调试。 GUI 仅使用 SMBus 接口。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    我们没有使用该适配器的平面。 示意图中的剩余内容是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是示意图中的剩余项目正常。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    您能告诉我,在下面的屏幕截图中,我突出显示了一个红色方框,我想知道对于 IN0输入,需要路由75欧姆单端或75欧姆差分路由?   

    在我的情况下,我没有使用 IN0,但我们已经互相终止并保持差分信号,但在阅读数据表后,他们提到了它的单端75欧姆。

    如果我将以75欧姆单端路由此 IN0信号,这是否正常?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您没有使用 IN0,因此有两个选项:

    1)。 您可以让它们浮动。 通过寄存器设置,您只能使用 IN1,因此这些设置不会被使用,并且这些引脚上没有信号。

    2)。 IN0用于75欧姆单端应用-这不适用于您的设计。 您可以将这些内容保留在示意图中,因为这些内容不会被使用。 您也可以将75欧姆 R 接地——在 IN0+和 IN0-上。 无论哪种情况,都应该是好的。

    此致,纳赛尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好纳赛尔,

    那么,如果我路由 IN0时,单电阻为75欧姆,同时在 IN0+和 IN0-上结束,这是否正常? 因为现在它的100欧姆差分和它的混淆了,所以我需要采取正确的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马拉夫,

    当然。 好极了。

    此致,纳赛尔