你好纳赛尔,
LMH1219 OUT0和 OUT1 (用于100欧姆差分)能否驱动光纤模块?

如果没有,那么您能否告诉我们哪个 IC 符合 我们的上述要求(在屏幕截图中提到)。
谢谢你。
马拉夫·帕德尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您没有使用 IN0,因此有两个选项:
1)。 您可以让它们浮动。 通过寄存器设置,您只能使用 IN1,因此这些设置不会被使用,并且这些引脚上没有信号。
2)。 IN0用于75欧姆单端应用-这不适用于您的设计。 您可以将这些内容保留在示意图中,因为这些内容不会被使用。 您也可以将75欧姆 R 接地——在 IN0+和 IN0-上。 无论哪种情况,都应该是好的。
此致,纳赛尔